This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:USB CC 控制器的工作原理

Guru**** 2926410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532081/tusb320lai-working-principle-of-usb-cc-controller

器件型号:TUSB320LAI
主题:TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 BU:  

我的客户希望了解 CC 控制器的工作原理。 您是否有其他详细说明工作原理的文档?

除此之外、我的客户想知道是否需要主机和从设备?  

谢谢!

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们提供了一些有关 USB Type-C 及其一些工作器件(例如 CC 线)的文档、您可以在基本 TUSB320 页面上找到它们:

    本质上、我们的 CC 控制器用于确定 Type-C 插头的方向、设置其连接的电路板用作主机 (DFP)、设备 (UFP) 或 DRP、其中可以是主机或设备。 由于 Type-C 连接器的性质、这还将有助于确保 Type-C 电缆上的 USB3 连接正确布线 900mA、并且有助于设置更高的功率消耗、即 I.E 5V/USB3、5V/1.5A 或 5V/3A。

    此外、我的客户还想知道是否需要主机和从机?  [/报价]

    在 Type-C 转 Type-C 的连接中(是的)、通常有主机 (DFP) 和设备 (UFP)。 在 DFP 通常是笔记本电脑等 SOC 的位置、而设备通常是智能手机。 尽管在这两种情况下、它们也可以设置为 DRP、但 DRP 本质上允许设备从其连接的任何位置供电或获取电力、具体取决于它是连接到主机还是设备。 上述文档应该有助于详细说明这一点。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的文档和说明!

    此致、

    John