This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:ESD204

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532031/esd204-esd204

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245、 Strike

工具/软件:

我正在研发一款需要千兆位以太网线路 ESD 保护和 3.3V UART 端口的航天产品。 该零部件必须符合 MIL-STD-461G 人员承担的静电放电(1 级)。 您可以推荐任何 TI 器件吗? 请注意、1 级仅为+–2kV 空气放电。 您是否有符合 NASA 释气要求的 ESD 器件? 这是一个比使用 ESD204 更广泛的问题。 是否也建议用于 ESD 保护的电源线? Vin 典型值 28V、最大电压为 50V。 建议使用 3.3V  JTAG 信号。  TI 是否有航天级缓冲器从 FPGA UART 获取 2.5V I/O 信号并将其转换为 3.3V? 如 SN74AVC4T245。

为什么应用手册说“必须对在正负电压范围内运行的接口应用双向 ESD 保护“。 假设我有一个 3.3V UART 端口、因此信号只会在 0V 到 3.3V 范围内。 但 ESD 事件可以是+2kV 或–2kV。 我是否需要双向 ESD?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Buck、

    我们有大量可满足 2kV IEC ESD 要求的选项、例如 ESD204。 我不熟悉 NASA 的要求、但我们的产品系列中没有任何军用/航天级器件。 IfDoes 您的应用需要航空/军用级应用的标准等级吗?

    能否请您为 SN74AVC 器件单独发布一个帖子、我不支持这些 IC。  

    ESD 二极管无论极性如何、都可以钳制负向 ESD 冲击。

    双向二极管在两种极性上都有对称的击穿、但–2kV 的 ESD 冲击将远高于单向/双向二极管的-VBR。 由于击穿电压较低、单向二极管在发生负 ESD 冲击时的钳位电压较低。  

    此致、

    Sebastian