This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于 REFCLK_IN

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531985/ds110df410-regarding-refclk_in

部件号:DS110DF410

工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持:


提供给 REFCLK_IN 的 25MHz 是否需要与数据同步?

是否可以通过外部晶体为其供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manita-San:

    25MHz 参考时钟不需要与数据同步。  它可由外部振荡器供电。

    谢谢、

    Drew