https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532212/tcan2451-q1-re-test
器件型号:TCAN2451-Q1工具/软件:
您好的团队、
1.客户在 RE 测试中发现 668.5kHz 频率。 从数据表中可以看出没有这样的开关频率、我可以问这个问题的原因是什么吗?
我们单独测试了低频、发现这些低频具有 330kHz、660kHz 和 1MHz 的频率辐射。
2. 另外,客户以 2.4MHz 开关频率配置了寄存器,但实际测试频率仅约为 1M ,这可能是什么原因?
提前感谢!
此致、
常春藤