This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152Q-Q1:禁用时输出端出现电压

Guru**** 2363930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533206/ds25cp152q-q1-voltage-appears-on-output-when-disabled

器件型号:DS25CP152Q-Q1

工具/软件:

为 VDD 施加 3.3V 电压时、即使 EN 引脚设置为 L 以禁用输出、OUT+/OUT-引脚上也会出现约 488mV 的输出 (+和 — 之间几乎没有电压差)。 这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuuke:

      这是预期的。当输出被启用时、out+/out-应该是不同的、  

    此致

    Brian