This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:能否使用不带热插拔检测功能的 SN65DP159?

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534802/sn65dp159-can-you-use-the-sn65dp159-without-hot-plug-detect

器件型号:SN65DP159

工具/软件:

使用 SN65DP159 芯片制造电路板组件后、我意识到除了 HPD_SINK 引脚 33 没有迹线。 我已经切断了标准 HDMI 电缆上的 HPD 线、它可以正常工作、但我想知道如果 HPD_SINK 不执行任何操作、此系统是否无法正常工作。 使用此芯片时的任何帮助都将非常有帮助!

此致、

Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arron

    HPD_SNK 信号上有一个典型的内部 190k 下拉终端。  

    因此、如果 HPD_SNK 保持打开状态、它将被内部 190k 电阻拉低、DP159 将进入断电模式

    您可以将 HPD_SNK 引脚拉至 5V、以便 DP159 能够正常运行、或者您可以向寄存器 0x09 的位 2 写入值 1、以便当 HPD_SNK 为低电平时、DP159 不会进入断电模式。

    谢谢

    David