This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:有关具有低振幅输入信号的 TMDS1204 的技术查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534286/tmds1204-technical-inquiry-regarding-tmds1204-with-low-amplitude-input-signals

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 技术支持

我正在考虑使用 TMDS1204 转接驱动器 IC、并想确认以下几点:
1.关于低振幅输入信号:
-输入差分电压 ( VID (DC)) 的规格是 400mV 至 1200mV ,但该器件如何在约 160mV 至 280mV 的低振幅差分信号下执行?
-是否可以适当放大此类低振幅信号以达到 400mV 或更高的差分输出信号?

2.关于信号检测功能:
-根据数据表、信号检测置位电平 (VRX_ASSERT) 为 180mVpp、置位电平 (VRX_DEASSERT) 为 110mVpp。
 这些值是否可调整?
-信号检测功能是否能够在 160mV 至 280mV 的输入信号下可靠运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toyoma-San、  

    由于 TMDS1204 是一款线性转接驱动器、因此它可以获取线性范围内的任何信号并将其输出。 因此、它仍然可以用于您描述的低振幅差分信号。  
    您可以通过将转接驱动器置于限幅模式并更改 TX 摆幅来放大此类低振幅信号。 但请注意、由于信号振幅为  160mV 至 280mV、低于 TMDS1204 最小值 400mV、因此  将无法实现满增益放大。 我们也没有表征低于 400mV 的 TMDS1204 输入、因此老实说、我们不知道当输入振幅低于 400mV 时会有多大的增益。
    信号检测置位电平不可调节。  
    由于您的信号刚好在电平附近、因此我不建议使用信号检测功能。  

    此致、
    j