This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:电压序列和放大器;时序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534737/tcan1044a-q1-voltage-sequence-timings

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具/软件:

您好团队:

我将使用 具有 1.8V IO 电平的 TCAN1044AVDRBRQ1。 上电序列是否有任何要求? 从第一个电源轨到最后一个电源轨有任何上电时序要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    除了数据表的第 9.4 节外、没有上电要求、谢谢。

    此致、

    Michael。