This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:有关 UB928 与 UB947 配对使用的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534613/ds90ub928q-q1-question-about-ub928-to-pair-with-ub947

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB926Q-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助检查我们是否可以使用 UB947 系列与 UB928 DES 配对吗? 设计或应用注意事项是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个 FPD-Link III 串行器 DS90UB947N  向后兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 OpenLDI 时钟频率范围为 25MHz 至 85MHz。 无需启用向后兼容性。 与向后兼容器件配对时、串行器将在主通道(DOUT0±)上自动检测单通道 FPD-Link III

    此致、

    Zain A.