This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212 交流电容的放置位置

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534148/tmuxhs4212-tmuxhs4212-ac-cap-placement

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

您好团队

您能帮助我确认以下位置对于客户而言是正确的吗?

我们的拓扑

USB 控制器 EVB(仅 TX)

 

DS 拓扑

BTW 请问 VBIAS 的含义和用法是什么?

 

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在任一图中的交流电容放置都没有问题。

    每当共模电压超过多路复用器限制时、VBIAS IF 就会启用。 有必要将电压偏置到器件规格范围内的水平。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIR

    感谢您的出色回复Slight smile

    您是否有任何文档说明交流电容器的位置对我来说是正确的?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIR

    添加客户问题、如下所示。

    我们仍需要 向您确认另一个问题。

     

    问: 图 1 中仍然需要红色高亮显示的交流电容器?

     

    如果我们假设器件的 TX 有交流电容器、可能是这样 不会 必要路径、如图 2 中的路径。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们没有具体文档、但数据表说明了在何处放置交流电容。   
    电容器需要位于 TX 侧或 RX 侧。 两侧都不需要交流电容器。  

    是的、您回答正确。 没有必要在这里放置电容、因为 TX 侧已经有一个电容。 但是、如果客户将其保留在那里、则不会有任何问题。  

    谢谢、

    NIR