This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:USB 多路复用器

Guru**** 2925730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534004/hd3ss460-usb-mux

器件型号:HD3SS460

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在寻找 2:4 的 USB 集线器。

如有任何建议、请提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

    我们有 USB 多路复用器、它们是无源的、不驱动信号、只需传递信号。

    是否正在寻找 USB 集线器? 如果是、我可以指导您找到合适的团队。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我们正在寻找 USB 超高速信号多路复用器。 USB 信号来自 2 个不同的接口 类型 C 载板。

    此外、我们想知道是否有任何用于的 USB 多路复用器 CC 线路 ? 我们是否应该继续使用我们为 DP、DM 选择的多路复用器?

    我们为选择了多路复用器 DP DM  TS3USB221ARSER。

    此外、我们想知道是否存在任何问题 方法的模块 可用、包括 SS 线路、CC 线路、DP、DM 线路。?

    如果您需要更多意见、请告诉我。

    谢谢、

    Sathya Priya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

    对于超高速 Type-C 多路复用器、我可以推荐 TMUXHS4212。  
    对于 CC 线路来说、多路复用器是什么意思? CC 线路连接到 控制器、以指示多路复用器针对翻转功能在两个通道之间切换。

    对于 SS、DP 和 DM 多路复用 、我推荐使用 TMUXHS4446。 我们所有 USB-C 多路复用器都具有需要连接到控制器的 CC 线路。  

    谢谢、

    NIR