This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142: TP142 :申请设计审查

Guru**** 2909110 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533856/tdp142-tp142-request-a-design-review

器件型号:TDP142

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想设计一个系统、将通用监视器的 DP 从视频板的 eDP 输出输入、如上面的结构所示。

我设计了一个电路、想检查设计以检查是否存在错误。

我正在检查 PCB 设计、如所附的 PCB 图中所示、越过输出 2 P/N 和输出 3 P/N、需要过孔。 这种情况可以吗?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_–01.TDP142_5F00_TOP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sangmin、  
    以下是原理图的注释:
    1.  

    似乎没有上拉 SCL。 此外、我注意到 I2C_EN 还有禁用选项。 在这种情况下、我们建议将 SDA 和 SCL 引脚连接到 GND 或使用 10k 电阻器下拉。 如果您可以选择在禁用 I2C 的情况下执行该操作、那会很好。  


    对于您在过孔上的问题、即使会存在一些阻抗不匹配、也可以进行翻转。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:
    感谢您发送编修。
    上拉电阻是我的简单错误。

    我的测试环境是电缆模式。
    源板的输出端和同步监控器的输入端都有去耦电容器。

    TDP142 的输入和输出是否需要去耦电容器? 还是应该将它们更改为 0 欧姆?

    我添加了一个符合 I2C EN 条件的测试跳线。

    我随附了修订后的电路图、因此请检查电路。

    谢谢、e2e.ti.com/.../3122.SCHEMATIC1-_5F00_–01.TDP142_5F00_TOP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sangmin、  

    如果在源极和接收端已经有去耦电容器、则 TDP142 上无需更多电容器、因为这会充当串联电容器并降低总电容。  

    原理图看起来很好。  

    此致、
    j