This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:针对 EtherCAT 进行了优化、而 826E 不是?

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534649/dp83826ae-optimized-for-ethercat-while-826e-was-not

器件型号:DP83826AE

工具/软件:

TI.com 说、新的 PHY 针对 EtherCAT 进行了优化。 我想知道与前代 826E 的区别在哪里。 我看了看规格,在第一眼发现什么都没有。

其次、我想知道是否可以在不重新设计硬件和软件的情况下替换该 PHY (826E× 826AE)。

代表我的客户
谢谢、再见  
Hanno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    与 DP83826 相比、DP83826A 得到了增强、在增强模式下提供了更多 Strap 配置、并在增强模式或基本模式下提供了新的 strap 配置。

    下面是新的增强模式流程图、此流程图将在进行新修订时反映在数据表中。

    请注意、寄存器 0x3 将不同以区分器件型号。

    此致、

    Gerome