This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:是否可以交换 DS125BR111 上的正极和负极端子?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533307/ds125br111-is-it-okay-to-swap-the-positive-and-negative-terminals-on-the-ds125br111

部件号:DS125BR111

工具/软件:

您好、

我想交换正负端子以简化 DS125BR111 与连接器之间的连接。 这是可能的吗?

例如、

[Dev1“+"]--“--[DS125BR111 “-"]--“--[Dev2“+"]</s>“

[Dev1“-"]--[DS125BR111"+"]--[Dev2"-"]</s>“ ““““

此致、

Mn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCI Express 支持极性交换、因此出于路由原因可以交换+/-。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Undrea

    感谢您的答复。
    但我们想知道是否可以在 DS125BR111 侧更换它。
    从你的回答来看,我可以预测不会有问题,但我希望得到一个明确的答案。

    此致、

    Mn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DS125BR111 上没有任何内容可防止极性交换。  谢谢!

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Undrea:

    非常感谢它的帮助。

    此致、

    Mn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我现在关闭该主题。  如有任何其他问题、请随时提问。

    此致、

    Undrea.