This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:移动电源

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528315/tusb320-power-bank

部件号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TUSB422

工具/软件:

团队、

在 PV 逆变器中、该逆变器具有支持 Type-C 应用的器件端、这是非常简单的功能需求。
我不喜欢在 PD 协议中添加相关电路、该协议中只有 Type-C 端子连接器、如下图所示、它将使用外部移动电源为 5V/3A 供电。

借助上述设计、使用 Type-C 和 PD 协议的适配器电源没有问题。
但是、当替换为具有 PD 协议的 Type-C 移动电源时、我们发现只有大约 1.9V 的电压可用。  

我们查看了这些信息、似乎某些移动电源会强制 PD 协议进行握手
因此、我想问您是否有一个采用 PD 协议的简单 IC(无需 MCU)
通过简单的硬件设置所需的电压电流、是否可以在主机侧与 PD 协议握手?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB422 可能是您在这里所要找的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Im 由于不活动而关闭此线程