This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:FA 请求 — SN65DPHY440SS

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534388/sn65dphy440ss-fa-request-for-sn65dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

这是 IDIS 质量保证团队的 Taeyoung Kim。
我们感谢您的持续支持与合作。

对于与 BUF 组件相关的生产过程中发生的异常故障、我们将与您联系以请求您的审查和支持。

-零件信息:SN65DPHY440SS
-故障症状:引导故障(设备不能通电)
-数量: 1 单位
-验证:在 ABA 交换测试期间,设备出现故障

【请求】
我们恳请要求对有缺陷的 BUF 单元进行故障分析 (FA)。
如果可能、请分享用于分析的预计提前期。

感谢您关注此问题。 我们期待着您的指导。

此致、
金泰亨
质量保证团队| IDIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taeyoung

    您能否联系我们的德州仪器当地办事处以开始 FA 流程?

    谢谢

    David