This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410EVM:启动 DS560DF410 评估板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534062/ds560df410evm-bring-up-of-ds560df410-eval-board

器件型号:DS560DF410EVM
主题DS560DF410 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

在启动 DS560DF410 评估板时、我们需要一些支持。 运行脚本“bringupLib.py"会“会导致一些错误。

请在以下日志中找到:

#=======
#正在执行.. DS560_V4P0/setup/setup.py
#Start Time 2025年06月30日 14:34:52.164000
DS560LibraryV4p0
I2C - USB Instrument created。
resetDevice
MPSSE 模式设置
同步 Mpsse
同步已通过
设置时钟分频器
GPIO Programmer - USB Instrument created。
#done 执行.. DS560_V4P0/setup/setup.py
#End Time 2025年06月30日 14:34:56.964000
#Execution Time = 4.7999999532s
#=============== 错误:0、警告:0 ============== #
#=======
#正在执行.. DS560_V4P0/setup/devinit.py
#Start Time 2025年06月30日 14:35:14.271000
已加载库
设置时钟分频器
#done 执行.. DS560_V4P0/setup/devinit.py
#End Time 2025年06月30日 14:35:17.319000
#Execution Time = 3.04800009727s
#=============== 错误:0、警告:0 ============== #
#=======
#正在执行.. DS560_V4P0/bringing/1_bringupParams.py
#Start Time 2025年06月30日 14:35:35.734000
#done 执行.. DS560_V4P0/bringing/1_bringupParams.py
#结束时间 2025年06月30日 14:35:35.735000
#Execution Time = 0.000999927520752s
#=============== 错误:0、警告:0 ============== #
#=======
#正在执行.. DS560_V4P0/bringing/2_bringupLib.py
#Start Time 2025年06月30日 14:35:46.5600
器件 — 器件寄存器复位。
芯片类型:0x0
芯片 ID:0x20
芯片版本:0xA.
VendorID:0x3
count= 3 Ack — 未接收
count= 4 Ack — 未接收
slaveAddrAck — 未收到
count= 0 Ack — 未接收
slaveAddrAck1 — 未收到
slaveAddrAck — 未收到
count= 0 Ack — 未接收
slaveAddrAck1 — 未收到
slaveAddrAck — 未收到
count= 0 Ack — 未接收
slaveAddrAck1 — 未收到
slaveAddrAck — 未收到
count= 0 Ack — 未接收
slaveAddrAck1 — 未收到
slaveAddrAck — 未收到
count= 0 Ack — 未接收
slaveAddrAck1 — 未收到
芯片类型:0xFF
chipId:0xFF
芯片版本:0xFF
VendorID:0xFFFF
I2C 无法正常工作。
错误:未定义名称'bringupStat'
#“DS560_V4P0/bringup/2_bringupLib.py",“,第、第 16 行、在中
#名称错误:未定义名称'bringupStat'
#
#
#done 执行.. DS560_V4P0/bringing/2_bringupLib.py
#End Time 2025年06月30日 14:35:48.302000
#Execution Time = 1.742000103 s
#=============== 错误:19、警告:0 =============== #

有什么想法、这里会发生什么?

谢谢、Stephan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    可以尝试 V5P0 库吗。  您可以在安全文件夹中找到它。  此外、是否可以共享测试设置的图片?  我可以通过这种方式帮助查看跳线配置。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drew、感谢您的及时回复。 借助 V5P0 库、它完美运行。

    Stephan