This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029A-Q1:TLIN2029A-Q1:容差时间

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533201/tlin2029a-q1-tlin2029a-q1-tolerance-time

部件号:TLIN2029A-Q1

工具/软件:

允许的 LIN 帧容差时间最大为 40%。

该收发器是否也具有类似的容差时间?

我查看了数据表、但似乎未包含该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨野村

    不可以、这是由 LIN 控制器处理的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的答复。
    我明白。

    此致、

    野村市