This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:EQ 变化

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534134/ds90ub948-q1-eq-variation

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

团队、

我的理解是、每次链路接通时、EQ 应仅为+/–1 或 2 变体。

但是、客户 EQ_STATUS 寄存器(地址= 0x3B)有时会报告 0、5、0x13、甚至 0x3F、有时会报告不同的链路建立。 电缆长度为 2.5m。 但他们的锁看起来仍然非常稳定。

为什么会这样?

我正在检查一些 UB948 板链路损耗问题、 但我发现、即使是良好的 UB948 系统也表现出较大的 EQ 变化、这让我感到困惑。 另一侧是 UB981。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否尝试使用长度短于 2.5m 或更长的电缆? 您看到了 EQ 变化吗?

    Aaron