This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:规格检查

Guru**** 2693835 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510731/sn65lvdt14-spec-check

器件型号:SN65LVDT14
主题中讨论的其他器件:TFP410

工具/软件:

你(们)好

TI 是否有任何 Silicon Image Sil164 IC 的替代材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    请参阅此 相关帖子。 我会将此主题分配给负责团队以获得更多帮助。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否查看 TFP410 是否符合您的要求、请访问 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tfp410.pdf?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将继续并关闭此主题、因为没有响应。 您可以响应此线程以重新打开它、也可以创建新线程(如果需要继续支持)。

    谢谢

    David