This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:对于 SFP+、从 TMDS 转换为 CML

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512403/tmds171-convert-from-tmds-to-cml-for-sfp

器件型号:TMDS171

工具/软件:

大家好!


我想使用 TMDS171IRGZT 通过 SFP+发送和接收 TMDS 信号(DVI 信号)。
另一侧是 CML、那么我是否需要在 CML 和 TMDS 之间设置转换桥 IC?
在这种情况下、可以通过使用上拉电阻器将 TMDS 转换为 CML、但似乎无法从 CML 转换为 TMDS。

如果您有任何好的想法、请给我一些建议。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    TMDS 的物理层是电流模式逻辑 (CML)、直流耦合并端接至 3.3V、那么为什么需要转换器电桥?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将继续并关闭此主题、因为没有响应。 您可以响应此线程以重新打开它、也可以创建新线程(如果需要继续支持)。

    谢谢

    David