This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:对扩展寄存器的访问失败

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503832/dp83867ir-access-to-extended-register-fails

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

尊敬的团队:

客户尝试了下面的 DP83867 故障排除指南中的“提高短电缆的链路裕度“。
www.ti.com/.../snla246c.pdf

此处列出的大多数寄存器是扩展寄存器、但即使根据以下常见问题解答访问这些寄存器、写入也会失败。
【常见问题解答】以太网 PHY 的扩展寄存器空间访问
e2e.ti.com/.../faq-extended-register-space-access-for-ethernet-phys

具体来说:
-将 5555 写入寄存器 0x0115,其默认值为 B8BB ,读取的值将为 DDDD。
-将 0771 写入寄存器 0x0118,其默认值为 8BF9 ,读取值将为 8FF9。

原因可能是什么?
如果您对如何正确写有任何建议、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它们是否遵循以下扩展寄存器写入操作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    它们是否遵循以下扩展寄存器写入操作?

    是的、 我认为数据表和常见问题解答的内容是相同的。

    他们尝试这样写、但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它们是否能够成功写入然后读取标准寄存器 0x00 至 0x1F?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    是的、它们成功访问了标准寄存器 0x0000 至 0x001F 以及除 0x0115 和 0x0118 之外的扩展寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此 e2e 主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441972/dp83867ir-to-resolve-link-up-issue-for-a-short-cable、因此扩展寄存器访问功能可按预期运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复、

    我了解 0x0115。

    0x0118 怎么办?

    是否有一个只读位位于 0x0118?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    戴维 — 桑正在旅行,因此他的回应可能会延迟。  
    但是、是的、0x0118 上有只读位、这些位与 David 回复的 E2E 帖子中描述的位相同。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将继续并关闭此主题、因为没有响应。 您可以响应此线程以重新打开它、也可以创建新线程(如果需要继续支持)。

    谢谢

    David