This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:无法与某些开关通信

Guru**** 2771685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501172/dp83826i-can-not-communicate-to-some-switches

器件型号:DP83826I

工具/软件:

您好的团队、

我的客户拥有一个使用 TI DP83826I 的平台、他们利用 TI GitHub 代码:

· Texas Instruments/ti-ethernet-software· GitHub 中的 TI-Ethernet-software/linux_drivers

最近、他们发现无法与某些交换机通信、  UGREEN CM834  

而对于 Tenda  SG108、他们无法通信错误消息如下所示:

另一个问题是关于 PHY 的大规模生产 MAC 地址、它们是否可以使用 TI 的 OUI 标识符?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma

    您能否分享从 0x00 到 0x1F、0x467、0x468 的原理图、布局和寄存器转储? 请注意、寄存器 0x467 和 0x468 是扩展访问寄存器、请参阅 DP83826 数据表以了解如何读取扩展访问寄存器。

    当您询问 是否使用 PHY 的 MAC 地址、它们是否可以使用 TI 的 OUI 标识符、您是否会询问 MAC 是否可以读取 PHY OUI 标识符、然后将其用作 MAC 地址?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将继续并关闭此主题、因为没有响应。 您可以响应此线程以重新打开它、也可以创建新线程(如果需要继续支持)。

    谢谢

    David