This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDP2004:什么是 DisplayPort 预加重功能以及线性转接驱动器如何影响该功能

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP2004, SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533541/faq-tdp2004-what-is-displayport-pre-emphasis-and-how-does-a-linear-re-driver-impacts-it

器件型号:TDP2004
主题: SN65DP141 中讨论的其他器件

工具/软件:

什么是 DisplayPort 预加重?线性转接驱动器如何影响它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 预加重通过对信号路径发送端的边沿应用频率选择性增强来解决高频通道介质插入损耗、如以下示例所示。

    主链路的 DisplayPort 规格支持四个差分峰峰值电压摆幅电平、四个预加重(Cursor1 后)电平和四个 Cursor2 后电平。 请注意、后标 2 是可选的、上游器件可在任何或所有比特率下支持。

    电压摆幅电平和预加重电平的某些组合会导致差分峰峰值电压超出允许范围、因此不允许。 下表列出了支持的电压摆幅和预加重电平组合。  

    请注意、虽然需要级别 0 - 2 支持、但级别 3 支持是可选的。  

    在具有线性转接驱动器(例如 TPD142、SN65DP141 或 TDP2004)的 DisplayPort 源端设计时、请注意、每一个源端都具有特定的线性范围、如以下示例所示。

    线性范围意味着信号输出几乎是输入信号的 1:1 比率或线性函数。 但线性度会一直出现到某一输入振幅。 当输入信号振幅超出线性范围时、它会进入压缩区域、在此区域中、输出信号不再是输入信号的线性函数、而是压缩为固定电压。  

    由于大多数 DisplayPort 源端都 描述了其在插座环境中的摆幅和预加重、而不是对于转接驱动器、因此它们倾向于使用大摆幅和预加重设置。 虽然大设置可能适用于插座环境、但某些摆幅和预加重级别的组合会导致总体输入振幅超出线性转接驱动器线性范围。 对于摆幅电平和预加重电平 1 尤其如此。  

    在 DisplayPort 电气合规性测试 评估 DisplayPort 设计的摆幅和预加重电平两种组合之间的差值时。 一个摆幅和预加重组合可能在线性转接驱动器线性范围内、因此线性转接驱动器保持 摆幅和预加重组合。 但第二个摆幅和预加重组合可能在压缩区域内、因此线性转接驱动器不再保留摆幅和预加重组合、如以下示例所示。 虽然 DisplayPort 源端本身符合 DisplayPort 标准、但与转接驱动器配合使用时、转接驱动器输出可能无法通过差值合规性测试、因为源端摆幅和预加重对于转接驱动器输入来说太大、并且无法再保持差值。

    以下是解决方案、可解决此问题并通过合规性测试。

    • 如果可配置、将转接驱动器线性范围增加至最大值
    • 降低源摆幅和预加重以适应转接驱动器线性范围

    谢谢

    David