This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460 LN 未使用

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525147/hd3ss460-hd3ss460-ln-not-use

器件型号:HD3SS460

工具/软件:

HD3SS460を使用します。μ s
代替モードは必要ないため、LNAからLNDへの配線は行いません。μ s

この場合、端子をGNDに接続するなどの処理が必要ですか?端子を浮かせたままにしておくことはできますか?

ありがとうございます。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toshihiko-San、

    如果您不打算使用 LNA 引脚、我建议通过 50 Ω 端接电阻器将它们接地。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    可以使用 100Ω 端接电阻器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以用一个电阻器将所有 8 个未使用的 LN 引脚一起端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Toshihiko-San、

    是、您可以使用 100Ω 端接电阻器。
    此外、您可以将所有未使用的引脚一起连接到一个接地电阻器。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再度質問してしまい申し訳ありません。すべてのピンをGNDに直接接続することは可能ですか? 感謝。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Toshihiko-San、

    是的、它也是一个选项、但最好使用一个电阻器来提供强下拉接地。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    スペースが不足しているため、未使用のピンすべてに抵抗を取り付けるのは難しい場合があります。μ s
    その場合、1つの抵抗に複数の未使用ピンを接続してGNDに接続できますか?
    その場合は、最適な抵抗値と接続できるピン数を教えてください。μ s

    ありがとうございます。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Toshihiko-San、

    是的、您可以将多个引脚连接到一个电阻器并将其连接到 GND。  
    理想电阻值为 50 欧姆、您可以连接尽可能多的引脚。 唯一的限制实际上是空间和布线。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1つの終端抵抗を100Ωにすることは可能ですか?

    感謝。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Toshihiko-San、

    是的、这也会起作用。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    もう一つ質問があります。μ s
    SBU1、CSBU1 2も未使用です。
    AMSLをM電圧に設定し、「所有低速 SBUPorts HighZ」を選択します。
    この場合、SBU1 2とCSBU1 Ω 2はオープンのままで大丈夫ですか Ω?
    SBUとCSBUのどちらかの手続きが必要ですか?
    ありがとうございます。% MCEペーストビン%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Toshihiko-San、

    此应用中的信号速度是多少? 通常、我们建议在高频应用中将引脚接地、因为悬空引脚会产生额外的噪声。  

    常见问题解答 提供了更多信息。

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解并解决我之前的问题。
    谢谢你。

    此外、将 AMSEL 设置为中点电位 (M) 时、是否可以将两个 200kΩ 电阻分别连接到+3.3V 和 GND 并输入分压电压?
    我是否需要像数据表中推荐的电路那样使用 10k 电阻器?

    同样、POL 也通过 200kΩ 上拉、但它是否需要 10k?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Toshihiko-San、

    您认为中点电位是什么意思? 从表 1(数据表的起始第 11 页)中、您指的是哪种配置? 但是、是的、您可以这样分压电压。 只要输入信号不超过器件限制、就不会有问题。  

    不可以、无论哪种情况、您都不必使用 10k、200k 也可以使用。

    谢谢、

    NIR