This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:D+和 D-数据线交换

Guru**** 2877690 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533606/ts3usb221-d-and-d--data-lines-swapping

器件型号:TS3USB221

工具/软件:

您好、

我在处理一个工程时使用了 TS3USB221 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器。 我的问题是、是否可以交换 TS3USB221 的 D+和 D-引脚? 由于 TS3USB221 引脚位置不适合我的设计、因此我想更改数据线。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selamu、

    是的、您可以交换路由。  TS3USB221 是无源多路复用器、因此更改对内之间的连接不会产生影响。

    谢谢、

    NIR