This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:输入至反极性

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533652/tmds171-input-to-reversed-polarity

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件:SN65DP149

工具/软件:

大家好!


我对 TMDS171 和 SN65DP149 有疑问。

是否可以为 D2p 输入负输入、为 D2n 输入正输入、如下图所示?


由于它是重定时器、因此我相信它不能接受极性相反的输入。 我的理解是否正确?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    TMDS171 和 DP140 都可以支持输入极性交换。 请注意、极性交换仅在重定时器模式下有效。 当启用此功能并且器件处于转接驱动器和重定时器模式之间的自动交叉模式时、必须注意避免极性交换丢失。 当数据速率降至转接驱动器电平时、极性交换会丢失。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的回答。

    在重定时器模式下是否可以交换 CLK 的极性?

    此外、可以像下面的极性那样混合不同的极性吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    极性交换在每个输入通道中交换 N 和 P 通道极性。 但请注意、极性交换仅适用于重定时器模式。 如果 TMDS171 和 DP149 切换到转接驱动器模式、则极性交换功能将丢失。

    谢谢

    David