This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:电缆驱动器 — LMH1218

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533624/lmh1218-cable-driver---lmh1218

部件号:LMH1218

工具/软件:

我的问题与引脚 22 和 23 保持“开路“有关。 建议使用 寄存器 0x84 通道将“OUT1"断电“断电、并将 SM_drv_1_PD 设置为“1"。“。 目前、我正在开发 I2C 协议来控制 LMH1218 的寄存器、在我使工程的这一方面正常运行之前、我将无法将“OUT1"断电“断电。 在这些情况下、我是否应该用 4.7uF 和 75 Ω 电阻将“OUT1"端“端接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    未使用的端口可以保持悬空状态。 LMH1218 将使未使用的输入断电、您必须使用 SMBus 或 SPI 来禁用 OUT1(通道寄存器 0x84)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的额外输入。 我正在尝试确定无法使用 SMBus 将 OUT1 断电的最坏情况。 在这种情况下、我要实施什么? 我是否应该用 4.7uF 和 75 Ω 电阻将“OUT1"端“端接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在不端接 OUT1 的情况下将其保持悬空。

    谢谢

    David