This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:关于 DP83826 RMII 领导者配置变更的技术确认

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531256/dp83826e-technical-confirmation-regarding-changes-to-dp83826-rmii-leader-configuration

部件号:DP83826E

工具/软件:

您好、

我们目前正在为一个在 RMII 从模式(跟随器)配置中使用 DP83826 的客户提供支持、并考虑切换到 RMII 引导器模式。

您能否确认以下理解是否正确?

  1. 若要启用 RMII 领导者模式、只需将 TX_CLK 引脚(引脚 22)配置为低电平即可。

  2. 此外、RX_D2(引脚 14)应搭接至高电平以选择 RMII 模式。

  3. 在 RMII 引导模式下、25MHz 晶体可以连接到 XO(引脚 8)和 XI(引脚 9)、并且 50MHz 输出时钟将通过内部 PLL 从 RX_CLK(引脚 19)生成。

  4. RMII 引导器和跟随器之间的唯一区别在于时钟的方向。 TX_EN、TX_D[1:0]、RX_D[1:0]和 CRS_DV 等数据信号在极性和接线方面保持不变。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    您对 DP83826E 在 RMII 引导模式下的搭接配置有全面的了解、这是正确的。 您可以使用随附的电子表格进一步确认配置设置。  

    e2e.ti.com/.../snlr050b.zip

    您对时钟实现的理解也是正确的。  

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们想确认以下关于 DP83826 RMII 主器件配置的两点。

    首先、根据 BasicMode Strap 工具(随附为 checklist1.png)、RMII 主模式显示为 Strap 4 = 1 和 Strap 10 = 1。 然而、在数据表的表 9-15 (MAC 模式选择配置 (strap) 表)中、RMII 主模式定义为 Strap 配置 4 = 1 和 Strap 配置 10 = 0。 这似乎是不一致的。 您能否确认表 9-15 是 RMII 主模式的正确设置?

    其次、BasicMode 原理图检查清单(作为 checklist2.png 附加)显示在 RX_DV(引脚 18)上提供 50MHz 时钟输出。 不过、我们到目前为止的理解是、RMII 领导模式下的 50MHz 时钟输出来自 RX_CLK(引脚 19)。 您能否说明一下哪个引脚实际在 RMII 主器件配置中提供 50MHz 输出?

    此外、该检查清单表明 CRS_DV 信号在 RMII 主模式下映射到 RX_D3(引脚 13)。 根据工作模式、CRS_DV 输出从引脚 18 变为引脚 13 是否正确? 通常、我们期望 CRS_DV 在引脚 18 上输出、因此希望能够澄清此行为是否与模式相关。

    此致、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    请在下面查看我的评论。

    首先、根据 BasicMode Strap 工具(随附为 checklist1.png)、RMII 主模式显示为 Strap 4 = 1 和 Strap 10 = 1。 然而、在数据表的表 9-15 (MAC 模式选择配置 (strap) 表)中、RMII 主模式定义为 Strap 配置 4 = 1 和 Strap 配置 10 = 0。 这似乎是不一致的。 您能否确认表 9-15 是 RMII 主模式的正确设置?

    请按照表格操作、因为表格中关于 RMII 主模式搭接的内容是正确的。 对于基本模式下的 RMII 主模式、Strap 4 = 1 和 Strap 10 = 0。 我们将修复电子表格以纠正此错误。

    其次、BasicMode 原理图检查清单(作为 checklist2.png 附加)显示在 RX_DV(引脚 18)上提供 50MHz 时钟输出。 不过、我们到目前为止的理解是、RMII 领导模式下的 50MHz 时钟输出来自 RX_CLK(引脚 19)。 您能否说明一下哪个引脚实际在 RMII 主器件配置中提供 50MHz 输出?

    正确、在 RMII 主模式下、RX_CLK 向 MAC 提供 50MHz 基准时钟。

    此外、该检查清单表明 CRS_DV 信号在 RMII 主模式下映射到 RX_D3(引脚 13)。 根据工作模式、CRS_DV 输出从引脚 18 变为引脚 13 是否正确? 通常、我们期望 CRS_DV 在引脚 18 上输出、因此希望能够澄清此行为是否与模式相关。

    这是不正确的。 RX_DV/CRS_DV(引脚 18) 充当 CRS_DV、并在 RMII 模式下组合了 RMII 载波和接收数据有效指示。

    对于原理图检查清单中的错误、我深表歉意、我们将尽快修复这些错误。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。 关于您的评论、我还有一件事需要确认。

    我们的理解是、RMII 主/从模式由 RX_DV (PIN18、Strap 10) 和 COL (PIN28、Strap 4) 上的 strap 设置决定、而 50MHz 时钟输出的方向(即 PHY 是否用作时钟源)由 TX_CLK (PIN22、Strap 5) 独立配置。

    换句话说、RMII 通信模式(主/从)和 RMII 时钟方向设置(引导器/跟随器)是独立控制的。

    根据这一点、将器件配置为 RMII 从模式 (Strap 配置 4 = 0、Strap 配置 10 = 1)、同时设置 TX_CLK = 0 以启用 PHY 的 50MHz 时钟输出是否有效?

    如果您能确认这一理解是否正确、我们将不胜感激。

    此致、
    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    在基本模式下、 RX_DV (PIN18、Strap 10) 和 COL (PIN28、Strap 4) 用于在 MAC、RMII 引导器、RMII 跟随器模式中进行确定。 不使用 TX_CLK 作为配置 (strap) 引脚。

    因此、在 RMII 从器件中配置 PHY 并期望 PHY 输出 50MHz 时钟是无效的。 在 RMII 从模式下、PHY 必须从外部 50MHz 基准锁或来自 MAC 的 50MHz 时钟接收 CLK。

    谢谢

    David