This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31 PCN 问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, SN75ALS192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531825/am26c31-am26c31-pcn-issue

器件型号:AM26C31
主题: SN75ALS192 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户长期使用 AM26C31、 在我们的 PCN 更改后缺陷率很高、  

https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/6146/PCN20240328001.2.pdf

但我们未规定 EFT/ESD 规格。 在数据表中、但 PCN 之后的器件由于缺陷率较高而无法用于现有项目。  

客户询问 TI 是否有具有更好  EFT/ESD 的 P2P 解决方案 可以帮助他们直接更换。  

我们发现 SN75ALS192 似乎与 AM25C31 是引脚对引脚兼容的、但希望咨询团队、了解我们是否有更好的解决方案。  

SN75ALS192 — 四路差分线路驱动器

所有 P2P 也不能提供供客户参考。  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管我们未指定 EFT/ESD 规范。 在数据表中、但 PCN 之后的器件由于缺陷率较高而无法用于现有项目。  [/报价]

    您是否有关于故障的更多信息?

    客户的原理图/系统是什么样子的?

    它们具体失败了什么 ESD/EFT 测试?

    [引用 userid=“35727" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531825/am26c31-am26c31-pcn-issue ]我们发现 SN75ALS192 似乎与 AM25C31 是引脚对引脚兼容的、但希望咨询团队是否有更好的解决方案。  [/报价]

    客户使用的是什么软件包?  

    它们需要支持什么数据速率?

    他们是否在 3.3V 电压下使用该器件?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、  

      由于 E2E 是公开的、我将通过电子邮件向您发送 CPR251121782 报告。  

     完整的器件型号是 AM26C31QDRG4、  

    客户测试报告包括示意图、将通过电子邮件发送、因为 e2e 不是内部的。  

    由于问题是在 PCN 之后、客户不会更改硬件、而是寻找 TI 提供的 P2P 解决方案 (如果未选择,我们也可以建议使用非 P2P)

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    Bobby 今天不在办公室 — 但因为听起来你想脱机我要关闭这个线程(如果需要,你可以通过重新回复来重新打开它)。 此外,只是为了将来的通知,有一个内部论坛,你应该能够发布,以保持敏感信息的公共论坛。  

    此致、

    Parker Dodson