This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:I2C 通信问题及其他问题(收件人:Justin Phan)

Guru**** 2928600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528874/tdes954-i2c-communication-issue-and-others-attn-justin-phan

部件号:TDES954

工具/软件:

备注: Justin Phan 正在帮助我们解决这些问题,我们希望他能继续通过电子邮件支持我们解决以下问题。

  • TDES 954 设备问题
    • Q1:I2C 通信问题
    • 问题 2:初始化 v3link 和摄像机后、我们需要再次重新初始化 v3link 以获取 image.S 954 设备问题反馈>
  • 输入/输出模式组合
  • TI V3Link 与较新的 Raspberry Pi OS Bookworm 图像冲突(这是一个新问题,我将在发送给 Justin 的电子邮件中分享 info google 链接)

非常感谢。

Ajax

Arducam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajax、

    感谢您创建此 E2E 主题。 让我来看看这些问题并尽快作出回应。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前状态是再次检查了布局。

    询问各个调试案例的后续问题。