This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:支持 1000BASE-T 的转接驱动器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533596/ds100br111a-redriver-supporting-1000base-t

部件号:DS100BR111A
主题DS100MB203 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户通过 1.5m 电缆运行 1000BASE-T、但正在经历信号衰减问题、并正在寻找转接驱动器。
根据以下主题、TI 似乎没有支持 1000BASE-T 的转接驱动器
这是真的吗?
如果是、TI 可以建议什么样的解决方案?

DS100MB203:4 通道 LAN PHY 转接驱动器或转接驱动器+多路复用器解决方案
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421106/ds100mb203-4-channel-lan-phy-redrive-or-redrive-mux-solution

搜索 RMII 转接驱动器/重定时器
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076656/search-for-rmii-redriver-retimer/3995644

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    如果客户观察到 1.5m 电缆中 1000Base-T 的信号衰减、我相信他们可能会遇到重大的元件选择或布局问题。  1000BASE-T 的额定电缆长度为 100m in Cat5e 或更好的电缆。

    TI 没有适用于 Base-T 以太网的信号调节器件。  RMII 使用 CMOS 逻辑信号、因此 TI 的高速信号调节器件也不适合这种情况。  您可以查看 TI 的逻辑电平缓冲器。

    DS100BR111A 等器件将支持 SGMII 等高速差分接口。

    谢谢、

    Drew