This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD379:输出侧上拉/下拉电阻器的用途是什么?

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533910/sn65hvd379-what-purpose-of-output-side-pull-up-down-resistor

器件型号:SN65HVD379

工具/软件:

您好的团队、

请参阅 TI 论坛上的文章。 有人通过差分信号添加上拉电阻(4.7k Ω)和下拉电阻(2.7k Ω)。

这些电阻器的用途是什么?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742224/sn65hvd379-sn65hvd379-interfacing-diagram

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当驱动器处于非活动状态(断开或断电)时、这些失效防护电阻器会生成+44mV 的差分总线电压。 这些电阻器太弱;数据表需要至少 200mV 的电压。

    (总线上只需要一组失效防护电阻器。  使用 R24-422 时、端接电阻器只能出现在接收器上、即应移除 RS。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我同意克莱门斯。 以下是这篇有关失效防护电阻器的文章、有关更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf 

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan