This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:具有 AEC-Q 的替代器件?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, TCAL9539-Q1, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534022/tcal9539-alternative-part-with-aec-q

部件号:TCAL9539
主题中讨论的其他器件:TCA9539-Q1

工具/软件:

我使用 TCAL9539PWR(采用 TSSOP24 封装)对我的设计进行了测试  

但该器件不符合 AEC-q 标准。  是否可以使用此部件:TCA9539QPWRQ1?

这些器件是否具有相同的特性? TCA 和 9539 之间缺少“L"。“。 我不确定这一点。

我将使用 400kHz I²C μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L 器件具有更多的寄存器。 基本器件只有前八个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maik:

    Q1 中存在 TCAL9539。 请参阅产品页面: https://www.ti.com/product/TCAL9539-Q1

    但是、TCAL9539-Q1 仅采用 QFN 封装。  

    TCA9539QPWRQ1 与 TCAL9539PWR 引脚对引脚兼容。 它受 400kHz 限制。  

    TCA9539-Q1 未连接“L",“,因为、因为它没有敏捷 I/O 寄存器。  

    请参阅左侧“L"和“和右侧非 L 之间的寄存器映射差异:  

    此致、

    Tyler