This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:如何卸下 SDA 和 SCL 低电平的底座

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA9803, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533914/tca9617a-how-to-remove-pedestal-with-sda-and-scl-low-level

部件号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9803TCA9517A、TCA9517、TCA9511A、 TCA4307

工具/软件:

尊敬的团队:

如何使用 SDA 低电平优化底座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 TCA9617A 替换为具有完全不同架构的缓冲器、例如 TCA9803。