This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:2:1 多路复用器/多路信号分离器开关支持至少 4 或 8 个通道、32Gbps (PCIe Gen5) 支持器件速度。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530678/tmuxhs4412-2-1-mux-demux-switch-support-of-at-least-4-or-8-channels-with-32gbps-pcie-gen5-support-part-speed

器件型号:TMUXHS4412

工具/软件:

您好:

我们正在寻找支持至少 4 或 8 个通道的 2:1 多路复用器/多路信号分离器开关。 我们找到了“TMUXHS4412"器“器件、但它仅支持 20Gbps、但我们正在寻找 32Gbps (PCIe Gen5) 支持器件。 您能给出一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    我们目前尚未发布 PCIE5 模拟多路复用器、但始终在寻找更多机会来丰富产品系列!
    您能否提供有关具体用例和工程大小的更多信息。 如果您愿意、请随时通过 e2e 消息发送这些信息

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     因此、无需特定于 PCIe 第 5 代支持交换机。 我们寻找任何通用差分 2:1 多路复用器/多路信号分离器开关器件、 该器件可支持 32Gbps 速度、其中至少包含 4 个通道。

    此致、
    Sampat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    感谢您的更新。 使用案例是什么?  
    目前我们没有 32Gbps 多路复用器。 最好是 TMUXHS4412。 假设这里的 32Gbps 拆分到 4 个通道上、那么您可以看到每通道 8GHz、4412 支持该频率、但仍处于其上限、通常我们建议具有余量。

    谢谢、
    Rami