This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH984-Q1EVM:与 DS90UB981-Q1 兼容 — DSI 输入 DP/eDP 输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH981-Q1, DS90UB981-Q1, DS90UH984-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534540/ds90uh984-q1evm-compatibility-with-the-ds90ub981-q1---dsi-input-dp-edp-output

器件型号:DS90UH984-Q1EVM
Thread 中讨论的其他部分:DS90UB981-Q1DS90UH984-Q1、DS90UH981-Q1

工具/软件:

您好:

我正在考虑构建一个演示、该演示在 FPD-Link 串行器上接受 MIPI DSI-2 输入并在 FPD-Link 解串器输出上输出 DP/eDP。

我是否可以使用 连接到  DS90UH984-Q1(解串器)的 DS90UB981-Q1(串行器)?

它们是否兼容? 是否有任何限制?  

谢谢

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    DS90UH981-Q1 符合 D-PHY v1.2 和 DSI v1.3.1 标准。 您能否检查 DSI 接口是否与此版本的 D-PHY 和 DSI 兼容。

    是的、DS90UH981-Q1 与 DS90UH984-Q1 兼容。 如完整数据表中所述、FPD-Link IV 串行器/解串器彼此兼容、并且向后兼容上一代 FPD-Link III 器件。  


    如果您对这些器件有任何疑问、敬请告知。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram、

    首先、感谢您的快速答复。

    我有一个关于 DS90UH984-Q1 的后续问题。 由于该解串器有 2 个输出 DP/eDP 端口、因此它是否可以使用虚拟通道信息来执行数据传播/区分?

    也就是说、如果我在串行器端使用 DSI 单输入、而该输入使用不同的虚拟通道接收由两个不同帧组成的流、解串器是否可以使用相同的虚拟通道信息在不同的输出 DP/eDP 端口上拆分两个不同的帧?

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    是的、可以在 DSI 输入端使用虚拟通道、并且可以作为不同的视频流进行分离。  唯一的区别是视频处理是在 SER 的 DSI 输入上完成的。 981 SER 可以处理虚拟通道以分离流、然后将其映射到 984 DES 的每个 DP/eDP 输出。

    我想指出的是、FPD-Link 显示器件具有 UH 和 UB 版本、其中 UH 版本(当 SerDes 与启用 HDCP 配对时)可以支持 HDCP 加密、而 UB 版本不支持 HDCP。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ikram、

    这是非常有帮助的。

    Miguel