This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:数据表中的电容器基准不正确

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535184/lsf0101-incorrect-capacitor-reference-in-datasheet

器件型号:LSF0101

工具/软件:

您好、亲爱的支持人员、

我正在浏览 LSF0101 的数据表和第 14 页的图 9.3、我认为所示的 0.1mF 电容器不正确、它应该是 0.1uF /100nF。

如果这个拼写错误是拼写错误、或者电容器确实需要达到 100uF、您能不能给出这样的建议?

提前感谢您。

Miroslav Ivanov

CID、电子设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miroslav、

    感谢您提请我们注意这一点、这是一个拼写错误、这里使用的值正确、0.1uF。  

    此致、

    插孔