This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD080:是否存在将 1MLVDS 芯片与 2 类 MLVDS 芯片混合的风险?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531535/sn65mlvd080-is-there-a-risk-of-mixing-type-1mlvds-chip-with-the-type-2-mlvds-chip

器件型号:SN65MLVD080

工具/软件:

您好、

我的一个客户在使用两个 TI MLVDS 芯片。 一个是八通道 SN65MLVD080(1 类)、另一个是单通道 SN65MLVD206D (tpye2)、 它们会有 以下问题。


1、在使用 TI 的 MLVDS 解决方案时,如何解决差分信号空闲时共模电平稳定性问题,差分信号稳定性问题?
2、是否存在将 TI 的 1 类 MLVDS 芯片与 2 类 MLVDS 芯片混合的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们的 LVDS 专家 Parker 今天已离职、但明天他将回来、以防您有其他问题。

    同时、以下是一篇有关失效防护偏置(可在空闲条件下帮助解决)的文章: https://www.ti.com/lit/an/snla051c/snla051c.pdf 

    有几个现有的 E2E 帖子似乎可以解决您的混合 MLVDS 器件问题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084116/mlvd20xbevm-interfacing-type-1-mlvds-to-type-2 

    最后、有一个实用的 LVDS 配套资料和指南列表可供将来参考: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508727/faq-lvds-m-lvds-transceiver-resources 

    如果您仍有问题、请告诉我们、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    总之、在实际设计中不建议混合使用 1 类和 2 类 MLVDS IC、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    理想情况下、您不会混合类型、因为它们通常用于不同的最终目标。 但混合不能保证失败。  

    对于您的第一个问题 — 在询问空闲时公共信号的稳定性时,他们到底在问什么? 我对问题是甚么、以及对这个问题有甚么关注、感到有点困惑。 理想情况下 — 如果您使用适当的布局技术,信号完整性应该会很好-因此、如果对实际提出的问题做出任何澄清、我将非常感激!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker

    请忽略第一个问题并检查附件中列出的以下问题。

    Q1:DE 为高电平后、差分输出启用多长时间?

    问题 2:请参阅图 01、当 DE 为高电平时、差分信号振幅随着时间的推移而减小的原因是什么?

    e2e.ti.com/.../DE-to-control-OUTPUT.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    1.数据表中的 7ns — 测试电路和数据表摘录如下

    2.看起来系统的阻抗不是完美匹配的,你在启动时看到一些反射/其他干扰 — 所以你看到的不是驱动器不会随着时间的推移变得越来越弱,而是信号稳定到一个稳态电压 — 然而它似乎没有损坏的风险-你仍然有很强的驱动强度。 但我可以查看您的布局和原理图,看看是否可以做出任何改进 — 看起来像是最终稳定到稳定的过冲/下冲 — 但如果我可以看到原理图/布局、我们也许可以减少这种改进。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker

    我将向客户申请 1 个 MLVDEVM、检查是否存在与上述相同的波形、然后告知您是否需要任何新的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    好的 — 如果您需要帮助,请告诉我。  


    此致、

    Parker Dodson