This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041EVM 原理图请求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB8041, TUSB8041EVM, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534859/tusb8041evm-tusb8041evm-schematics-request

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB8041A、TUSB8042A

工具/软件:

您好:

我是否可以申请 TUSB8041EVM 原理图和 PCB 文件的副本? 我尝试使用 TUSB8041 IC 进行设计、如果包含这些文件、会有帮助。 尽可能使用 Altium 格式。

提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

      我们 有 Allegro 格式。 请接受我的友谊请求。

      我建议使用版本器件、例如 TUSB8041A 或 TUSB8042A、它修复了 TUSB8041 中的一些勘误表。

    好极了

    Brian