This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:什么是 SMBus cin?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535032/tusb8042a-what-is-the-smbus-cin

器件型号:TUSB8042A

工具/软件:

在规格 P19 上、显示了 3V3 IO 电气规格、但输入电容是多少?

由于我需要计算总线上的 C LOAD、因此我想了解这个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo:

      是使用 SMBus 模式还是 I2C 模式?

      对于 TUBS8042A、C LOAD 约为 10pF。

    好极了

    Brian