This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 转接驱动器验证

Guru**** 2926560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528889/tmds1204-hdmi-redriver-validation

器件型号:TMDS1204
Thread 中讨论的其他器件: TDP1204

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否确认 HDMI 2.1 转接驱动器是否已通过任何 SoC 或芯片组的验证?

谢谢、

Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:

    多年来、TMDS1204 用于多个 SOC。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们的目标 SoC 是 Zynq UltraScale+ XC7ZEV。 您是否使用此 SoC 验证了此转接驱动器芯片组?

    谢谢、

    Shifali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:  

    只要 SOC 在 12G 时支持 HDMI 2.1、TMDS1204 应该能够支持它。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

     TMDS1204 IC 是否具有任何电源序列要求。

    谢谢、

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:

    TMDS1204 没有建议的电源序列。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    HDMI 2.1 信号的可接受传播延迟是多少。

    谢谢、

    Shifali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:  

    HDMI 2.1 没有定义的传播延迟。 对于 TDP1204、它将均衡其接收到的任何信号、因此只要 HPD 为高电平、TDP1204 接收 HDMI 信号的方式/时间就无关紧要。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    HDMI 信号通常与组长度匹配。 在早期版本中、三条数据线与时钟长度匹配、以避免不匹配引起的偏斜。 但在 HDMI 2.1 中、时钟嵌入在数据流中。

    我对 HDMI 2.1 有一些疑问:

    1.您能否确认 HDMI 2.1 信号是否仍需要组长度匹配?

    2.在 HDMI 2.1 中,哪条数据线传输嵌入式时钟?

    3、HDMI 2.1 信号的最大允许布线长度是多少?

    谢谢、

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:  


    1. 您能否确认 HDMI 2.1 信号是否仍需要组长度匹配?

    是的、建议在 50mil 以内。  


    2. 在 HDMI 2.1 中、哪条数据线路承载嵌入式时钟?

    全部四个通道。  


    3. HDMI 2.1 信号的最大允许布线长度是多少?

    这将取决于电路板及其材料上的插入损耗大小。 请使用数据表和电路板材料的插入损耗来计算 TMDS1204 可以支持的最大布线长度。  

    此致、
    j