This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400V:A/B 引脚外部外露时的 RS RS-485 IC 实际故障条件

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, THVD2419, THVD1419, THVD2429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533769/thvd1400v-rs-485-ic-real-world-failure-conditions-when-a-b-pins-are-exposed-externally

部件号:THVD1400V
Thread 中讨论的其他器件:THVD2419、 THVD1419、THVD1400、 THVD2429

工具/软件:

您好:

我正在使用 THVD1400VDRCR RS RS-485 应用中的 IC、其中 A 和 B 引脚连接至外部端子 用于现场连接(例如访问控制器)。 IC 由供电 5V  和 A/B 由双向保护  TVS 二极管 电流路径。

我想更好地理解 实际故障情况 漏电流。

即 IC 发生损坏  当电路板上电(12V 电源)时、芯片迅速升温、收发器就无法正常工作、一个引脚显示接地短路、而系统 5V 也显示接地短路。

因此、我现在需要澄清以下事项:

  • A/B 引脚会产生哪些场景 永久性损坏 IC?

  • 例如、在有人意外连接时 12V 直流 或 将 A 或 B 短接至 GND 、内部保护或电视是否安全地处理?

  • 是否存在已知情况 浪涌 、 总线争用 或 持续过压 可能导致内部短路或过热?

我正在尝试在设计中构建强大的保护功能、希望获得以下方面的指导:

  • 可能导致收发器发生故障的最坏情况

  • 无论是串联电阻还是隔离、都建议使用

  • 可供参考的任何应用手册或应力测试数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mithali、
    12V 相对正常、不应损坏器件;正常范围为–7V-12V。 一般来说、12V 电压不会损坏器件、但如果 12V 电压导致大电流、器件可能会升温过快并造成损坏。 这种保护功能无法处理长时间的持续过压事件。 这种保护仅适用于电压尖峰。

    这些情况中有很多发生、这种情况很常见、但可以避免这种情况。

    遗憾的是、此器件没有浪涌保护、因此我建议您查看 THVD1419 或 THVD2419。 如果您想保留此器件、我将链接一个可能有帮助的应用手册。 https://www.ti.com/lit/ug/tiduas1b/tiduas1b.pdf?ts = 1751310040836

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Leah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 我会告诉你,如果我有任何进一步的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN THVD2419 用作的直接替代产品 THVD1400 采用 10 引脚 3mm×3mm VSON 封装? 它们是否引脚对引脚兼容?

    如果没有、您可以推荐一款与器件直接、引脚对引脚兼容的器件 THVD1400  采用 10 引脚 3mm×3mm VSON 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为如果我看一下您的原理图会有所帮助、但如果您不愿意分享这些问题、这些问题会有所帮助。
    您将 SLR 连接到什么? 您的目标数据速率是多少? 如果您将 SLR 接地、则可以直接替换、我建议使用 THVD2429。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何推荐  THVD2429 的具体原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐 2429、因为它的信号传输速率高达 20Mbps、但如果您只需要最高 250kbps、那么我可以使用 2419。