This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:DS92LV16TVHGX/NOPB 应用、带光收发器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535194/ds92lv16-ds92lv16tvhgx-nopb-application-with-optical-transceiver

部件号:DS92LV16

工具/软件:

我们使用的是 DS92LV16TVHGX/NOPB 将并行数据转换为串行数据。 然后将串行 LVDS 输出(DO+和 DO−)转换为 LVPECL 使用了 MAX9376 。 然后、将该 LVPECL 信号馈送到中 1x9 光收发器

在接收器端、反向用于反串行化。 LVDS 线路使用进行端接 100Ω 和 LVPECL 线使用端接 130Ω 上拉至 VCC 82Ω 下拉至 GND

但是、我们会遇到以下问题:

  1. 此配置是否正确、是否有望可靠工作?

  2. DS92LV16TVHGX/NOPB 在操作过程中过热。 可能的原因是什么?

  3. 我们无法在解串器侧正确接收所有数据位。 我们应该采取哪些措施来确保可靠且无差错的数据接收