This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A SDAx/SCLx 输入/输出规格

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534019/tca9548a-tca9548a-sdax-sclx-input-output-spec

器件型号:TCA9548A

工具/软件:

大家好

我的应用程序显示在下图中。

Q1:SDx/SCX 侧的 VIL/VIH 参数是什么?

因为表 5.3 仅显示了 SDA/SCL(主机侧)间隔。

问题 2:SCX/SDx 侧的 VOL 规格是什么?

图 5 展示了 VOL 和 IOL 之间的关系。

我想知道 SDx 是否可以参考此规格。

如果我们无法使用图 5、SDx 的规范是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高电平信号、输出电压由上拉电阻决定。 对于低电平信号、TCA9548A 用作模拟开关、即没有限制、 输出电压为输入电压 加上压降、如图 5-1 所示。 开关的行为类似于 25Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    关于 模拟开关、它是否受 VCC 的限制(图 8-2)?
    根据我们的架构、主机电压为 3.3V 至 3.3V、因此主机电压为 0.4V、能够满足 9617 输入要求。 对吗?

    当我们将器件更改为 1.8V 时、是否意味着我们需要将 VCC 电压降至 3V 以下(例如:2.7V-1.8V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;开关上的压降将低于 0.1V、因此 9617 将接受此值。

    上拉电压不应低于 TCA9548A 的电源电压。 对于 1.8V 器件、电源电压应为 1.8V