This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814R-Q1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534472/dp83tc814r-q1-dp83tc814r-q1

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具/软件:

如果我使用自主模式、并且想要 LED 等 LED 活动针对 TX 和 RX 活动闪烁、应如何处理这一问题?

因为在自主模式下、LED0 和 LED1 引脚应该保持开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    请注意、数据表中标题为“引脚状态 — 上电/复位“的表显示 LED_0 和 LED_1 都具有在此状态下有效的内部下拉电阻器。

    请遵循下拉 strap 的 LED 原理图。

    谢谢、

    Drew