This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:使用 tcan2451 nRST 时、JLINK 工具可以&'t 连接到 MCU

Guru**** 2368350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533566/tcan2451-q1-jlink-tool-can-t-be-connected-to-mcu-when-using-tcan2451-nrst

器件型号:TCAN2451-Q1

工具/软件:

我遇到了同样的问题。 好像当 SBC 处于待机模式时、如果 JLINK 尝试通过下拉 rst 引脚连接 MCU、SBC 将转换为初始模式、 然后将 nRST 保持在大约 60ms。

黄线是 SWD 连接器 RST 信号、绿线是   SWD  连接器 SWDIO 信号。

JLINK 尝试连接 MCU、但与 SBC TCAN2451 nRST 输出不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我记得最后一个类似的问题是、必须断开 nRST 引脚与 SBC 的连接才能使工具正常工作 — 我们不会将这些器件设计为必须使用 J-link -因此我们不能保证兼容性 — 但 SBC 上的 nRST 引脚是双向的,因此它可能会发送导致问题的信号 — 如果您可以移除 R1 并重试、我认为您将会看到更好的结果 因为当您将 nRST 连接到 J-link 工具的 RST 引脚时、我认为存在兼容性问题。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果移除 R1、电阻、JLink 工具就能正常工作。 我认为这不是 兼容性问题。当 TCAN2451 处于待机模式时、它应该忽略 nRST 输入信号。

    如果 TCAN2451 在 JLINK 连接 MCU 时未输出 nRST 信号、则可以正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    这是一个兼容性问题 — 当 SBC 进入重启模式时、nRST 引脚充当输出 — 这就是工具读取它时出现问题的原因。  

    在每隔一种模式下、当 VCC1 处于激活状态时、nRST 引脚都用作输入 — 在这些模式下,J-link 工具可以从过去报告给我们的问题中找到并使用。  

    软复位不是 nRST 复位 — 软复位完全在软件中完成。  

    此致、

    Parker Dodson