This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:设计 RS485 的外部 ESD 保护

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS552, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534426/thvd1552-design-external-esd-protection-for-rs485

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件:ESDS552

工具/软件:

TI 团队大家好、

我想为 RS485 通信设计外部 ESD 保护。  

我将使用 THVD1552D、它具有符合数据表的内部 ESD 保护电路:

“THVD15xx 的内部 ESD 保护电路可保护收发器免受静电放电 (ESD) 的影响
符合 IEC 61000-4-2 [...]“

我们希望连接一个外部 TVS 器件 、如 ESDS552 、该器件具有双向浪涌保护和–12V 至 12V 的关断电压、 适用于 RS485 网络。

但我无法找到来自内部 ESD 保护的任何更多信息、例如 THVD1552D 的关断电压或击穿电压。 我想确保内部 ESD 不会干扰外部 ESD 保护。

是否 有关于 THVD15xx ESD 保护电路特性的任何信息?  我能否使用 ESDS552 来保护网络、或者是否 不建议使用、因为 THVD1552 的内部 ESD 保护、其导通电压低于 ESDS552 的电压?

 

此致  

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcel、
    我们不提供具体信息、但在最大绝对电压下不会有钳位。 ESDS552 使用是可以接受的、我们
    通常建议甚至鼓励使用外部 TVS。  

    此致、  

    Leah Jones