This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:通过两个 P82B96 芯片进行远距离 I2C 通信

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533343/p82b96-i2c-communication-over-long-distance-with-two-p82b96-chips

部件号:P82B96

工具/软件:

我们有基于 7z SoM 的电路板、因此我们计划将微控制器(可能是 STM32)与 I2C 连接、其中 7z SOM 是主器件、STM32 是从器件。 这里的一个问题是、两个电路板将使用 4 米长的电缆连接。 您能建议我们如何实现相同的界面吗?  

我遇到了  同样的芯片 P82B96、但当我进入论坛时、我可以看到很多人面临的问题。 如果您能判断是将此芯片用于我的应用还是提出任何其他芯片建议、会有所帮助? 如果是相同/不同的芯片、需要考虑哪些预防措施、以便它可以正常工作。 还是最好进行 I2C 到 UART/RS232 转换、然后通过电缆传输、再将其转换回 I2C?

谢谢  

Anand B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要在 I²C μ s 和 RS 422 等更稳健的协议之间进行转换、则需要 P82B96 等芯片。

    您是否真的需要 I²C Ω? UART 或 SPI 等单向信号的协议将更容易处理 4m 以上的传输距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、仅需要 I2C。 7z SoM 板已经过设计、我们有一些身份验证芯片、这些芯片将使用需要连接的 I2C。

    我没有想到 P82B96。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 是双向的。 P82B96 可以将一个双向信号 (SX 或 Sy) 分成两个单向信号 (Tx/SX 或 Rx 或 Ty/ry)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我考虑了本参考设计中将 I2C 转换为差分信号(在本例中使用 CAN 收发器)的思路。  

    但是、这会增加问题的复杂性、并且这是适用于更长电缆的特定解决方案。  

    如果您需要 I2C、我认为两个连接到 Eachother 的 P82B96 将是最简单的解决方案。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您提供详细信息。  

    我观察到的一件事是、有很多设计师报告他们在使用  P82B96 芯片时遇到了问题。 想知道如果我 为我的应用准备了两个 P82B96 芯片、需要采取哪些预防措施?

    此致

    Anand B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    常见用例问题是未正确调优 PU 电阻器、或者缓冲器的 VOL 与其 I2C 目标/控制器器件不兼容的问题。  

    Vol 表显示 Sx/Sy 侧的输出电压相当大。 用户必须确定这是否与主/从输入 VIL 电压兼容。  

    此致、

    Tyler