This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:启用 nCS 时的 SDO 负尖峰

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534076/tcan4550-sdo-negative-spike-while-enabling-ncs

器件型号:TCAN4550

工具/软件:

您好、

在 TCAN4550 上、在启用 nCS 的同时 SDO 上会出现以下负尖峰、如下所示。

根据规格、在通过 nCS 启用 SPI 输出之前、该引脚处于高阻抗状态。

是否有一些可以防止出现这种负尖峰的寄存器设置?  

谢谢、

Zion。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zion:

    SPI 接口没有寄存器配置。

    从数据表中可以看出、片选建立时间 (TCSS) 至少为 28ns、这意味着我们预计在 nCS 引脚转换为低电平后的 28ns 内会看到 SDO 引脚从 Hi-Z 状态转换为驱动状态。  根据 40s/div 的时间刻度、这似乎在这种状态变化的时间范围内发生。  

    我注意到、SDO 波形为高电平、而 nCS 也为高电平、这意味着 SDO 引脚上必须有一些外部上拉源、以便在 SDO 引脚处于 Hi-Z 状态时使其保持高电平。  该脉冲可能是由于此转换期间的一些充电电容和浪涌电流造成的、但由于数据是根据下降时钟沿进行采样的、因此该脉冲非常接近 nCS 转换不会导致数据采样错误。

    此致、

    Jonathan